This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:在过载期间保护栅极驱动器 IC

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872212/iso5852s-protection-of-the-gate-driver-ic-during-over-loading

器件型号:ISO5852S

尊敬的先生:

  我们将 ISO5852S 用于我们的逆变器栅极驱动器。 我们的电路如下所示。

当 IGBT 发生故障(禁用去饱和)时、栅极-发射极损坏。 1SMB5931BT3G 损坏。  

它还会损坏 ISO5852S 驱动器。 引脚编号1、5、6和7之间发生短路。

  是否可以在栅极-发射极短路情况下保护 ISO5852S?  

谢谢你。

谢谢、此致、

Rajasekaran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    消隐电容器(GATE _RT_RTN)的 GND2基准看起来与 GND2端子(RT_0V)不同。 这两者应该是相同的参考点。 您的 GER_RT_RTN 点可能是悬空的。 GATE RT_RTN 是否连接到了原理图中的 RT_0V?

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    消隐电容器和 GND2 端子的 GND2基准在原理图中使用网标签(RT0V)进行连接。  

    我们仍然面临这个问题。 请告诉我们在过载情况下保护 IC 的可能解决方案。  

    谢谢、此致、

    Rajasekaran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    感谢您指出、我没有看到网络参考。

    Q4的状态是什么? 是否也损坏了? 是否有其他损坏的组件、您是否使用电路板上的连续性测试测试驱动程序、或者是否移除了芯片?

    我建议使用具有更高峰值脉冲功率额定值 的不同保护二极管、例如 SMAJ 系列 TVS 二极管代替 D23/D24。 IC 中有来自 OUTH/OUTL 的内部钳位二极管、并钳位到 VCC2以将栅极保持在略高于电源电压的位置、从而在短路期间保护 IGBT 栅极。  

    此外、由于您使用的是 BJT 缓冲器 、因此您必须在 OUTL 到 VEE2之间包含一个电阻器/电容器、如本参考设计中用于驱动并联 IGBT 的第2.1.7节所示。 否则、在关断 IGBT 时会出现非常大的瞬态、这将导致高 di/dt 和 VCE 过冲、因为您不会通过 Q4实现软关断。

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q4未损坏。 只有 D23和 D24损坏。


    我们从电路板上移除了芯片并进行了测试。 针脚 1、5、6和7显示导通性。  

    我们将尝试使用外部电容器和电阻器进行软关断。 我们还将尝试使用 TVS 二极管。


    谢谢你。  

    谢谢、此致、
    Rajasekaran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们是否有任何公式可以计算软关断的电阻器和电容器值?

    谢谢你。

    谢谢、此致、

    Rajasekaran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    请参阅此 E2E 帖子 、其中包含讨论此功能的 TI 培训链接。

    此致、

    Audrey