This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92690:电源 LED 驱动器

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92690, TPS92691, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890140/tps92690-power-led-driver

器件型号:TPS92690
主题中讨论的其他器件: TPS92691TPS92692

我正在设计功率 LED 驱动器。 白色 LED 阵列由每行20个平行行组成、其中10个 LED 串联。 总电流6A 和阵列电压34V。我需要使用外部数字 PWM 信号调光灯。

我找到3个 IC:

TPS92690
TPS92691
TPS92692

我的问题是

TPS92690是一款控制器、因此电流取决于外部元件、因此数据表中的说明为什么显示适用于高达5A 的电流、限制在哪里?
该控制器仅使用1个 MOS 进行电流控制、负载上没有 PWM MOS。 为什么?

TPS92691使用2个 MOS、而不是仅使用一个 TPS92690:它是更好的解决方案吗?

TPS92692使用高侧 PWM P 通道 MOS 而不是低侧 N 通道 PWM MOS:该解决方案的优势是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fabrizio、

    根据主开关 MOSFET 的特性和栅极驱动器功能、所有3个器件在理论上都可以支持高于5A 的输出电流。

    3个器件的主要差异如下所示:

    TPS92690 -具有电流感应电阻器的基本低侧 NFET 控制器、在 LED 阴极连接到接地端。

    TPS92691 --低侧 NFET 控制器,其电流感应电阻器可在 LED 阴极接地或 LED 驱动器输出连接到 LED 阳极。 另一个 NFET 用于 PWM 调光、但该 NFET 必须连接在 LED 阴极和接地之间。

    TPS92692 --低侧 NFET 控制器,在 LED 驱动器输出端连接电流感应电阻,连接到 LED 阳极(强烈推荐)。 另一个 PFET 用于 PWM 调光、必须通过 CSn 连接到 LED 阳极。

    TPS92692为必须将 LED 阴极接地的客户提供了更好的解决方案。 此外、在升压配置中、PFET 可作为输出接地短路情况下的保护机制。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我的项目正在进行中、不是汽车项目、因此 不必将 LED 阴极接地。

    因此、我认为适合我的 IC 可以是 TPS92691。

    你同意吗?

    我可以借助 webwnch 使用此组件投影驱动程序吗?

    Best R此 致

    Fabrizio Borra - Lupo SRL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fabrizio、

    TPS92691是您的应用的理想选择。

    我相信我们在网络上为该器件提供了 PSPICE 模型、但 我不确定 Webench 是否支持该器件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    此致

    Fabrizio Borra - Lupo SRL