This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS23882:TPS23882 3类2线对 IEEE 802.3bt (30W/15.4W)兼容吗? 在哪里可以找到 TPS23882通过 Sifos 一致性测试报告的确切信息?

Guru**** 2577095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23882, PSEMCUDAUEVM-082, TPS23882EVM-084, PSEMTHR24EVM-081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872937/faq-tps23882-is-the-tps23882-type-3-2-pair-ieee-802-3bt-30w-15-4w-compliant-where-can-i-find-tps23882-passing-sifos-conformance-test-reports-to-be-certain

器件型号:TPS23882
主题中讨论的其他部件: PSEMCUDAUEVM-082PSEMTHR24EVM-081

TPS23882 3类2线对 IEEE 802.3bt (30W/15.4W)兼容吗? 在哪里可以找到 TPS23882通过 Sifos 一致性测试报告的确切信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS23882符合3类2线对 IEEE 802.3bt (30W/15.4W)标准、并且在 Sifos IEEE 802.3bt 2线对一致性测试套件版本5.1上获得100%的互操作性分数。 TI 已通过 TPS23882在各种配置下的 Sifos 测试报告。 下表显示了生成这些报告时的 TPS23882配置:  

    报告名称

    2线对分配的功率

    器件运行模式

    内存利用率:ROM 或 SRAM 版本

    所需的硬件

    用于配置的 GUI

    PSA_REPORT_T3_15W_x82_P5_Auto.xlsm

    15.4W

    自主

    ROM

    TPS23882EVM-008 + BOOST-PSEMTHR8-097

    不适用–采用15.4W (= 124k Ω)自主 kΩ 电阻。

    PSA_REPORT_T3_30W_x82_P5_Auto.xlsm

    30瓦

    自主

    ROM

    TPS23882EVM-008 + BOOST-PSEMTHR8-097

    不适用-采用30W (= 62 kΩ)自主运行电阻器。

    PSA_REPORT_T3_15W_x82_P5_ROM.xlsm

    15.4W

    自动

    ROM

    TPS23882EVM-008 + BOOST-PSEMTHR8-097

    TPS2388x EVM GUI

    PSA_REPORT_T3_30W_x82_P5_ROM.xlsm

    30瓦

    自动

    ROM

    TPS23882EVM-008 + BOOST-PSEMTHR8-097

    TPS2388x EVM GUI

    PSA_REPORT_T3_15W_x82_P5_FWv0x03.xlsm

    15.4W

    自动

    SRAM 版本0x03

    TPS23882EVM-008 + BOOST-PSEMTHR8-097

    TPS2388x EVM GUI

    PSA_REPORT_T3_30W_x82_P5_FWv0x03.xlsm

    30瓦

    自动

    SRAM 版本0x03

    TPS23882EVM-008 + BOOST-PSEMTHR8-097

    TPS2388x EVM GUI

    PSA_REPORT_T3_15W_P1_x82_FirmPSE_v00.01.33.00.xlsm

    15.4W

    半自动

    SRAM 版本0x03

    FIRMPSEEVM2P-BDL

    (TPS23882EVM-084 + PSEMCUDAUEVM-082 + PSEMTHR24EVM-081捆绑包)

    TI FirmPSE PSE 系统固件版本00.01.33.00

    PSA_REPORT_T3_30W_P1_x82_FirmPSE_v00.01.33.00.xlsm

    30瓦

    半自动

    SRAM 版本0x03

    FIRMPSEEVM2P-BDL

    (TPS23882EVM-084 + PSEMCUDAUEVM-082 + PSEMTHR24EVM-081捆绑包)

    TI FirmPSE PSE 系统固件版本00.01.33.00

    上述报告可在以下 zip 文件中找到以供参考:

    e2e.ti.com/.../1212.TPS23882-Sifos-Test-Reports.zip

    IEEE 802.3bt 互操作性说明

    符合 IEEE 802.3bt 标准的器件与符合 IEEE 802.3at 和 IEEE 802.3af 标准的器件向后兼容。 例如、符合 IEEE 802.3at 标准的 PD 和/或符合 IEEE 802.3af 标准的 PD 将与符合 IEEE 802.3bt 标准的 PSE 进行互操作。 TI 认为、采用符合 IEEE 802.3bt 标准的器件进行设计以支持4线对和2线对运行是有利的、因为.bt 标准比新的 MPS 特征、Autoclass、功率降级等以前的标准具有更好的优势。

    其他资源