This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:如何验证 DCAP 模式同步降压转换器的稳定性

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889217/tps63020-how-to-verify-the-stability-of-dcap-mode-synchronous-buck-converter

器件型号:TPS63020

大家好、

如您所知、DCAP (COT)控制模式现在在系统 同步降压转换器中很流行。 网络分析器用于测量波特图并确认转换器稳定性。  在 COT 控制中、控制环路中没有误差放大器、只有比较器。 它与迟滞控制类似。 问题是、我们是否真的需要测量波特图来验证 DCAP 模式转换器的稳定性? 或者、我们只能使用负载瞬态来验证 DCAP 模式转换器的稳定性?

谢谢你。

Muhsiu。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhsiu、

    TPS63020具有平均电流模式控制、而不是 DCAP。 您使用的是 TPS63020还是其他器件?

    您可以使用负载瞬态来检查 DCAP 转换器的稳定性。 否则、在测量波特图之前、请参阅以下文章:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2015/05/05/power-tips-how-to-measure-bode-plots-with-dcap-and-dcapx-regulators

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、


    很抱歉造成混淆。 我没有使用 TPS63020。 我在本主题中看到了有关相位裕度的讨论(TPS63020:相位裕度改进方法)。 我认为我的问题与相位裕度有关、因此我单击"提出相关问题"。 我可以继续在此帖子上提出问题吗? 或者我需要创建新的吗?

    感谢您分享这篇文章。 如果我仅使用负载瞬态来验证 DCAP 转换器。 我应该遵循什么测试条件?(例如:50%负载阶跃或100%负载阶跃;压摆率? ;输出电压通过/失败标准?) 您是否有任何指南可以参考?
    谢谢你。

    Muhsiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhsiu、

    我将使用从零到应用中预期输出电流的负载阶跃。 压摆率应快于转换器的带宽。  μs、对于我们的器件、1 μ s 的上升/下降时间足够快。 否则、如果您使用非常短的上升/下降时间、请确保您知道什么是控制响应以及输出阻抗导致了什么。

    http://www.ti.com/lit/an/slyt151/slyt151.pdf

    至于通过/失败标准、很明显、如果输出无限期振荡或阻尼极小、则转换器不稳定。 如果只有几个振荡、则由您决定它是否可以接受。 通常、负载瞬态期间的振荡数量 与 过冲/下冲数量相关、这也与相位裕度相关。 以下是一些有关使用负载瞬态响应评估稳定性的文献:

    http://www.ti.com/lit/an/slva289b/slva289b.pdf
    http://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf
    http://www.ti.com/lit/an/slyt732a/slyt732a.pdf

    我不介绍具有 DCAP 控制的器件、我们的降压/升压转换器(如 TPS63020)具有电流模式控制、DCAP 主要用于降压转换器。 如果您对 DCAP 特别感兴趣、我建议您查找合适的 DCAP 器件、打开新的主题、DCAP 专家将作出响应。  

    此致、
    密耳  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    感谢您的分享和解释。 我将研究这些文章。  

    Muhsiu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhsiu、

    不用客气。 然后、我将关闭该线程。 如果您有任何其他问题、只需将其发布在此处、如果此问题被锁定、则打开一个新问题。

    此致、
    密耳