This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27425-G2A:USB 保护电路

Guru**** 2521310 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4403EVM, BQ27425-G2A, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871947/bq27425-g2a-usb-protection-circuit

器件型号:BQ27425-G2A
主题中讨论的其他部件:AFE4403EVMBQ27426

我有一个电源系统、其中包含  与  AFE4403EVM 类似的 BQ27425-G2A 和 BQ24072RGTR 电路。 因为连接 USB 电缆时、充电器和电量监测计有时会损坏。 我们希望添加一个与以下电路类似的保护电路、我们非常感谢您的意见或建议。

我还想获得建议、在 GND 和 USB 连接器之间重新调整电阻器的值。

Protection devices on a USB port

谢谢你,我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ido、

    对于上一个主题中提到的电流、PTC 是否会防止这些快速瞬变?

    为什么不能切换到 bq27426?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这一点、我正在尝试添加另一个保护。

    目前、我有一个具有 BQ27425-G2A 的 PCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ido、

    明白了。 您能否使用 PTC 和不使用 PTC 测量瞬态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不再使用电流探头。  现在、它看起来不错。 如果问题得到解决、我将进行更新。

    BTW、TI 是否有将电量监测计和电池充电器组合在一起的 IC?