请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61194-Q1 大家好、
我的一位仪表组客户在使用 TPS61194-Q1时遇到问题。
其 SCH 随附。
当输入电压高于5.8V 时 、输出正常。 (4串,每串8LED,每串80mA)
当输入电压低于5.8V 时、显示异常、可能会看到显示抖动中的边沿。 目前客户表示输出功率为9W。
实际上,在数据表中,我发现在这个典型应用中,输出功率可以是30V*100mA*4=12W。 为什么由于客户的系统仅为9W 而出现显示抖动?
根据客户的要求,他们需要输出4个灯串,每个灯串8LED,每个灯串80-100mA,输入电压为4.5V。 此问题无法满足他们的要求。
请就此提供一些建议或评论吗? 谢谢!