This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:当输入电压低于5.8V 时显示抖动

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890145/tps61194-q1-display-jitter-when-vin-is-lower-than-5-8v

器件型号:TPS61194-Q1

大家好、

我的一位仪表组客户在使用 TPS61194-Q1时遇到问题。

其 SCH 随附。  

当输入电压高于5.8V 时 、输出正常。 (4串,每串8LED,每串80mA)

当输入电压低于5.8V 时、显示异常、可能会看到显示抖动中的边沿。 目前客户表示输出功率为9W。

实际上,在数据表中,我发现在这个典型应用中,输出功率可以是30V*100mA*4=12W。 为什么由于客户的系统仅为9W 而出现显示抖动?

根据客户的要求,他们需要输出4个灯串,每个灯串8LED,每个灯串80-100mA,输入电压为4.5V。 此问题无法满足他们的要求。

请就此提供一些建议或评论吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题已分配给相关人员、 专家将稍后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    不用担心。 该器件应满足客户的要求。 我根据您的描述向您提供以下建议。

    •  首先与客户核实电压源的输入电流或输入功率是否受到限制。
    • 请提供抖动发生时的关键波形。 例如、输入和输出电压、SW、电感器的电流。
    • 发生 抖动时、检查故障引脚和控制信号的状态。

    现在提供的信息有限、不足以 识别 问题。  更多信息更好、有助于找出根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    谢谢! )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    还有其他问题吗? 如果您没有任何问题、我将关闭此主题。