This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:BQ25150 BAT 引脚 ADC 功能可测量电池电压电流消耗

Guru**** 2520550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872706/bq25150-bq25150-bat-pin-adc-function-measure-battery-voltage-current-consumption

器件型号:BQ25150

您好 TI:

当使用 ADC 功能测量电池电压的 BQ25150的 BAT 引脚时、您能否提供电流消耗?

谢谢~~

BR/Poki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poki 您好、

    当 ADC 处于激活状态并以连续转换模式运行时、预计消耗约为400uA。 通常、我建议设置 ADC 参数并将低功耗(/LP)引脚切换为高电平、以便在仅电池模式下采集样本。 这将使平均电流降低大约10uA。  

    您是否正在尝试构建具有 ADC 测量功能的电池监控器?

    如果您有任何疑问、请告知我们

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham:

    1.是的、我们希望构建一个具有 ADC 测量值的电池监控器

    2.您的仅电池模式是运输模式? 如果是、为什么我们可以将/LP 设置为高电平、因为在数据表表表7中、在运输模式下会显示/LP 不起作用

    谢谢~~

    BR/Poki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham:

    很抱歉、问题2我想修改

    您是说、当 ADC_READ_RATE 设置为连续时、电流将~400uA、对吧?

    因此、当我们将 ADC_READ_RATE 设置为手动读取/每1秒/每1分钟一次时、当前顺序将为~10uA?

    谢谢~~

    BR/Poki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poki 您好、

    按仅电池模式、我们指的是没有适配器时。 当只有电池存在时、我们有一个低功耗模式、当/LP 引脚保持低电平时启用该模式。 这会将电池 Iq 降低至约460nA、并且 I2C 将被禁用。 这就是为什么您应该将/LP 拉高以通过 I2C 读取 ADC 的原因。 运输模式是不同的 LQ 电流状态、可在整个器件关断时将电池 Iq 降低至10nA。  

    当您仅退出低功耗模式以获取 ADC 读数时、平均电流约为10uA。