This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61026:TPS61026

Guru**** 2770845 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890345/tps61026-tps61026

器件型号:TPS61026

大家好、我是为我的研究设计 PCB 板的现任学生。 我计划使用此升压转换器、但我查看了文档、想知道 图24、图25、 我如何确定4.6V 至5.5V 输出的电阻值?  

我的输入电压(VBATT)来自基于3.7锂离子电池的电池管理电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢尔曼:

    它们是否有需要4.6V、5.5V 输出电压的不同项目? 或者、您需要将这两个器件同时用于一个 IC?

    您所谈论的阻力是什么? 用于电池监控器或输出电压反馈的分压电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、尝试找到 R1、R2、R5以获得5V 输出。

    是否有输入电压与输出电压间的关系表或图? 我的电池、也就是我的输入可能会从3.7V 降低到较低的电压、那么这将如何影响我的输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢尔曼:

    R1、R2和 R5用于电池监控器功能。 TPS61026是5V 固定输出版本、因此无需设置电阻。

    如果您的负载不是太重而超过限制、则 Vout 可以很好地调节5V。 只需将 Vin 保持在数据表第5页中提到的建议范围内。