This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2594:LM2594 / LM2594HV 保护特性:电流限制和热关断

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2594, LM2596, LM2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900105/lm2594-lm2594-lm2594hv-protection-features-current-limit-and-thermal-shutdown

器件型号:LM2594
主题中讨论的其他器件: LM2596LM2595

尊敬的先生/女士:

您是否想详细介绍 LM2594Protection 功能、例如电流限制和热关断?

检测到此类故障后、器件是否会自行恢复并继续正常运行? 还是需要重启电源才能恢复正常?

谢谢你   

-Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您选择 TI 作为您的组件供应商、并感谢您的选择  

    向我们提出有关 LM2594系列直流/直流转换器的问题。

    让我尽可能地回答您的问题。

            LM2594具有热关断、电流限制和短路保护功能。

    2.      遗憾的是、我们没有 TSD 跳闸点的确切值的数据。

      但是、我想它们在150°C 和的关断区域中

      在140°C 时恢复  恢复是自动的、不需要循环通电等

     

            电流限制是逐周期的。  一旦电感器电流达到电流限值、即该开关

               周期终止。  下一个时钟周期将重新打开电源开关。  这是您的典型应用

               逐周期电流限制操作是许多降压稳压器所共有的;无循环通电等

               必需。

     

    短路        保护开始在高于第一个电流限制水平大约10%的水平上运行、

               如上所述。  在非常重的过载和/或输出短路的情况下、电感器电流可以

     超过第一个电流限制阈值。  这可能是由于中的电感器饱和和/或延迟所致

     电流限制比较器。  如果电感器电流达到+10%电平、则开关频率为

     将开始折返。 这将有助于为电感器提供更多时间来释放其存储的能量并防止

     电感器电流耗尽。  过载消除后、器件将正常工作;无循环通电等

               必需。  这种方法在许多直流/直流转换器中也很常见。

     

    当然        、所有这些保护方法都无法确保器件能够"防子弹型"、防止所有类型的滥用。

               但是、当在器件中提供的建议和指南中使用器件时、它们最有效

               数据表和任何相关的应用手册。

    6.      上述所有内容也适用于 LM2595和 LM2596系列器件。

    我希望这有助于回答你的问题。  如果我能在其他方面为您提供帮助、请不要犹豫

    问题。

    再次感谢您选择 TI、祝您愉快。

    此致、

    Frank D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、


    感谢您提供有关 LM2594保护特性的非常详细的答案。

    对于使用 LM2594/LM2594 HV 的所有客户而言、这将是一个非常有用的信息

    谢谢你

    -Arief