This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160A:TPS54160A

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889372/tps54160a-tps54160a

器件型号:TPS54160A

大家好、团队成员

我根据数据表典型应用的等式(48)~(50)计算了值。
VOUT=3.3V、Gmod (fc)=0.542、gm (EA)=97uA/V、VREF=0.8、fp (mod)=1.5kHz、 COUT=47uF、RESR= 10mΩ μ F
结果如下:
76.2kΩ=3.3/(0.542*97u*0.8)= 78.46kΩ Ω Ω


- CC=1/(2π* 78.46kΩ* 1.5kHz)=1352pF (2710pF)


10mΩ= 47uF*Δ 78.46kΩ= 5.99pF (6.17pF)


括号内的值是数据表的结果。

CC=1352pF 或2710pF
哪一项是正确的?

当我在 π 方程中将' 2π'替换为''时、我得到的结果与数据表中提到的结果相同。 因此、我对用于计算 CC 的公式有一点困惑。

Etheir CC=1/(2π* 78.46kΩ* 1.5kHz)=1352pF 或 CC=1/(π* 78.46kΩ* 1.5kHz)=2705pF

谢谢、此致、
Juzer Tarwala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    公式正确 、对于零位置、放在极点之前也可以使环路稳定。 公式用于选择正确的值组件。 将组件放入电路板后、仍需要测试波特图并调整值以获得更好的环路性能。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的回复。

    那么您的意思是说 CC=1/(2π* 78.46kΩ* 1.5kHz)= 1352pF 是正确的公式、根据数据表计算出的 CC=2710pF 值是为了使系统稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、没错。 我更希望您可以测试环路以验证环路补偿结果。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢 Daniel 的帮助。