请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
你(们)好
客户使用频率为400kHz 的 SMBus、并将 XL 设置为 SBS 配置。 与 bqstudio 1.3.97通信良好。
请提供一些建议。
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.