请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z60 工具/软件:Code Composer Studio
1、在 sluao4d 中的 STL 和 STH 单元为2小时。 但在.gg 文件中、数据闪存寿命部分中的 STL 和 sth 单元为 h。您能帮助检查哪一个是正确的?e2e.ti.com/.../5707.7_5F00_19_5F00_6_5F00_3-version.gg.csv
2、当我使用 ManufacturerAccess() 0x0060 Lifetime Data Block 1、2、3、4和5来获取 Lifetime 数据时、数据是来自 RAM 寿命数据还是 DataFlash 寿命数据?
谢谢!