This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24751:支持 I2C 或 PMBus 的 TPS24751替代器件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24751, ADC121C021, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890441/tps24751-tps24751-alternative-part-with-i2c-or-pmbus-support

器件型号:TPS24751
主题中讨论的其他器件: ADC121C021TPS25982

您好、专家、

客户想要读取 TPS24751输出的电流信息、但不想添加分流电阻器、是否有任何类似 TPS24751的器件并支持 I2C/PMBus?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenhua、

    是因为空间限制?  TPS25982 + ADC (类似于 ADC121C021)是一个选项。  

    什么是应用和终端设备?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    企业应用程序、服务器和交换机。

    此外、我们是否有具有内置 I2C/PMBus 支持的电子保险丝? 12V/>10A 电源规格

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenhua、

    感谢您提供详细信息。

    遗憾的是、我们没有。

    此致、Rakesh