Other Parts Discussed in Thread: LP5012
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5012EVM 主题中讨论的其他器件:LP5012
LP50 EVM 软件向 EVM 发送了错误的 I2C 地址。 因此无法与 EVM 板通信。
在数据表中、Lp5012的 I2C 地址为00101XX。 如果我为 ADDR 选择设置00、则它将为0010100 = 0x14。 但在 SP50 EVM S/W 中、我只能选择0x28。 我还使用示波器检查了 S/W 发送的是0101000而不是0010100。
请尽快修复此问题! 我需要在本周三之前评估 IC。
此致、