This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61020:电路常数和 LC 滤波器常数

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890808/tps61020-circuit-constant-and-lc-filter-constant

器件型号:TPS61020

您好!

我想到的是使用 TPS61020器件的电路。
规格如下。

作为电路常量、我打算设置 L1 = 4.7uH、C2 = 2.2uF (陶瓷电容器)和 C3 = 47uF (钽电容器)。
但是、当启用省电模式时、我认为无需考虑环路稳定性、因为负载电流很小。
即使在负载电流很小时、是否也需要使用高 ESR 电容器、例如钽电容器?

此外、我还在考虑在输出侧添加 LC 滤波器。
常数 L = 4.7uH 且 C = 22uF (陶瓷电容器)。
是否可以使用此恒定 LC 滤波器?
此外、请告诉我是否有任何推荐的 LC 滤波器常数。

(规格)
VIN = 1V ~ 6V
Vout = 3.3V
Iout = 50mA

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji:

    提醒一下、如果 Vin>3.3V、转换器将进入降压稳压模式、并且会大幅增加功率损耗。 因此、它会降低效率并可能导致热问题。

    如果您想减少输出纹波、我是否可以知道您的期望是什么? 纹波值和带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我是否可以知道需要如此宽输入范围的应用是什么?