This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066I:/SMBA 响应时间

Guru**** 2501185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890024/lm25066i-smba-response-time

器件型号:LM25066I

各位专家、您好!

是否可以知道发生故障/警告时/SMBA 的响应时间? 客户需要小于20us 的响应时间、我无法从数据表和 EVM 用户指南中找到答案。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我将研究这一点、并在今天结束前向您作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Praveen!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    SMBA 的响应时间尚未确定。 考虑到延迟仅是由内部栅极结构引起的、因此延迟应非常小、大约或小于10us。

    您能不能让客户在 EVM 上进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    感谢您的回复。 我已经为他们应用了 EVM、但他们需要在本周之前确认解决方案。 请帮您对 EVM 进行快速测试? 我手头上也没有 LM25066I EVM。 很抱歉给您带来不便、非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    由于当前与新冠疫情相关的情况、我们对实验室的访问非常有限。 我们不确定这种情况何时会缓解、我可以访问实验。

    因此、如果可能、我们建议客户在其实验中对 EVM 执行这些测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    明白了、感谢您的解释! 将与客户沟通、谢谢!

    此致、

    Ann Lien