This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:充电器噪声

Guru**** 2763495 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872592/bq25713-charger-noise

器件型号:BQ25713

我们的系统具有以下特性:

  • 两节电池:一次电池和二次电池
  • 主器件可以交换、但次器件是固定的
  • 支持对两节电池进行板载充电
  • 支持主电池的热插拔功能(即 主电池在不重新启动的情况下更换)
  • 支持外部直流电源

为了实现上述功能、在以菊花链形式连接的单个电路板上使用了两个充电器 IC (BQ25713B 和 BQ25713)、如下所示:

但是、一旦连接外部直流输入、系统就会耦合显著的噪声。 并且随着电池充满而增加。 我曾尝试禁用充电、这使充电变得更糟糕、更改充电电流没有效果。

有人能不能告诉您噪音的原因是什么?  也许实施不正确、为了支持我们系统所需的所有功能、我们必须采取另一种方法?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Saeedeh、

    只是为了确保命名规则正确、当您说初级和次级时、您并不意味着不可充电和可充电? 主蓄电池和辅助蓄电池优先级是否正确、例如"主"蓄电池和"备用"蓄电池?

    第二、您是否有任何原理图或波形要与您的系统共享? 单次充电是否显示正常运行而不显示另一个充电?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    它们都是可充电的、如同您所说的、它们的作用类似于主电池和备用电池。

    • 系统在没有主电池的情况下进行了测试、并且存在直流电源时发出噪音。
    • 为了确保外部电源本身不是噪声源、我还通过绕过充电器 IC (移除跳线电阻器、以便完全隔离充电器 IC、而不是电路的一部分)测试了系统。 并直接从电源提供 SYS_VIN、噪声消失了。

    以下是原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Saeedeh、  

    感谢您提供原理图。 我应该对我的问题更加清楚一点:  

    您是否尝试过使用外部电源单独供电的每个充电器? 我正在尝试确定噪声是每个充电器自身的函数、还是菊花链本身的函数。  

    您能否单独获取第一个充电器的 SYS 输出的波形(您可以移除 R259以隔离第二个充电器)

    然后、请自行获取第二个充电器的 SYS 输出的波形(您可以直接偏置菊花链轨)

    对于每个引脚、请捕获 SYS 引脚电压、SW1引脚电压、SW2引脚电压和 VBUS 引脚电压或输出电流

    此致、

    Joel H