This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61241:增加 TPS61241的输出电压

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61241, TPS717, TINA-TI, TPS61220, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890576/tps61241-increasing-output-voltage-of-tps61241

器件型号:TPS61241
主题中讨论的其他器件: TPS717TINA-TITPS61220TPS61099

我的应用是将3.3V 电源升压至5V、拉电流高达~20mA (但通常仅为0.1-1 mA)。 该应用高度受空间限制、对噪声或纹波高度敏感。

鉴于电流要求、Webench 建议在此应用中使用 TPS61241。

但是、为了降低纹波、我想探讨升压至~6V 并使用 LDO (我正在查看 TPS717)后置稳压器将电压恢复至5.0V

是否有办法将 TPS61241的输出电压提高到大约6V?

例如、根据原理图中的方框图、与 FB 引脚串联的电阻器应该这样做、但关于内部电阻器值或 VREF 电压的信息不足以确定正确的值(就我所见而言)。 内部电阻器容差的 OR 规格。 我可能可以从 TINA-TI 模型中计算出要使用的标称电阻值、但仍然希望知道电阻器容差、以便我可以根据需要调整输出电压、以确保为后置稳压器留出足够的余量。

提前感谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我不建议使用外部电阻器来配置该器件的 VOUT。

    由于输出电流非常小、因此我建议将 TPS61220用于此应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过运行具有6V 输出目标的 Webench 得到了这一建议。

    但该解决方案在电路板面积上要大得多。 两者都是因为 TPS61220的最小封装是 SC-70、也因为建议 TPS61220使用更高的电感器值。

    我将进一步调查。

    感谢你的帮助。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    该器件集成了反馈电阻分压器、因此不容易配置外部 VOUT。

    另一种解决方案是支持1uH 电感器的 TPS61099。 最大输出电压为5.5V、我认为在如此低的输出电流下、这对于 LDO 来说已经足够好了。