This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:选择参考设计常量

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, PMP10739, UCC28722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872685/ucc28700-selection-of-reference-design-constants

器件型号:UCC28700
主题中讨论的其他器件: PMP10739UCC28722

您好!

我之前在下面的主题中问过一个有关 UCC28700器件的问题。
我正在考虑使用具有以下规格的 PMP10739参考设计的配置。
但是、我不知道如何在此配置中选择电路常量。
是否有任何参考材料可用于确定任何电路常数?
具体而言、我想知道如何在降压配置中选择电感器和输入/输出电容器的常数。

(规格)
输入电压:140V
输出电压:24V
输出电流:1.5A
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji

    我们有以下应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slua721a/slua721a.pdf 、其中介绍了 UCC28722配置为降压转换器时的设计过程、这与 UCC28700非常相似、因此用于设计功率级的技术是相同的。  唯一的主要区别是 UCC28722可与功率 BJT 配合使用、而不是与 FET 配合使用。

    如果您有 Mathcad、我们还提供以下设计计算器、可用于帮助您进行设计。

    e2e.ti.com/.../7875.UCC287xx-for-Buck.mcdx

    此致、

    Eric