请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 您好-
在阅读 BQ35100数据表时、当 GE = 0时、I2C SDA 将不会由芯片驱动。 我想确认情况是这样的。 我正在设计将6 个 BQ35100整合到 LiMnO2电池系统中。 我想使用 GE 信号选择有源芯片、将所有六个引脚连接到一个通用 I2C 总线。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.