This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:有关 BQ35100的 GE 输入为低电平时 I2C 运行的问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872629/bq35100-question-about-i2c-operation-when-the-ge-input-of-bq35100-is-low

器件型号:BQ35100

您好-

在阅读 BQ35100数据表时、当 GE = 0时、I2C SDA 将不会由芯片驱动。 我想确认情况是这样的。 我正在设计将6 个 BQ35100整合到 LiMnO2电池系统中。 我想使用 GE 信号选择有源芯片、将所有六个引脚连接到一个通用 I2C 总线。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、如果您一次只启用一个器件、应该可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy