This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UVLO 阈值

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, LM5025, LM5026, UCC28C41, UCC2805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872824/ucc28780-uvlo-threshold

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: LM5025LM5026UCC28C41UCC2805

尊敬的 HVC 团队:

我们的客户对采用有源钳位反激式/反激式拓扑的 UCC28780和其他 TI 产品感兴趣。
它们的要求是 VDD 开启阈值(UVLO)较低、约为7V 至8V、因此我无法确定我们产品系列中的合适器件。
(遗憾的是 、UCC28780的 VVDD (on)为17.5V (典型值)。)

请告诉我替代解决方案。
最好不仅显示特定的器件 ID、还显示参考设计。
例如(对于 LM5025/5026)您是否有任何想法禁用 UVLO (VIN)并从7.6V (Vcc)加电?

此致、
Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshida-San

    当向 VCC 施加8V 至15V 的外部电压时、LM5025和 LM5026可以启动和运行、如两个数据表的第6.3节"建议运行条件"中所述。   PMP7895 是采用 LM5026的示例参考设计、其中使用了此类配置。

    如果 LM5025或 LM5026不能满足您的客户需求、我们的单端电流模式 PWM 控制器之一(如 UCC28C41或 UCC2805)也将起作用。  这些器件具有 UVLO 导通电压介于7V 至8V 范围和以下的型号。  这些器件将需要一个外部电路来生成有源钳位驱动信号。

    此致、

    Eric