请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS43060 大家好、
我的一位客户正在将 TPS43060用于他们的产品。
客户使用条件:
VIN=18V、VOUT=24V、IO=1A 最大值
他们有以下问题。 请给我回复。
问题1. 未 插入 R19 (2欧姆) (=0欧姆)时是否会发生任何问题?
问题2. 未 插入数据表中第17页和第18页所述的 Rcharge (=0 Ω)时是否会发生任何问题?
请您回复。
此致、
Kazuya。