This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:电池平衡

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, TIDA-010074
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890641/bq76952-cell-balancing

器件型号:BQ76952

您好!

考虑将 BQ76952用于 我们的16节 电池组。 了解的内容

1.电池平衡功能是否可用于当前样本?

2.是否一次只对一节电池进行电池平衡?

3.我的应用仅需要电池 电压测量、电池平衡和 温度传感器测量。  具有用于所有其他逻辑的微控制器。 一项重要要求是 低工作电流和空闲电流。 是否有其他 IC 上可以执行所有这些作业的建议,这些建议 已在生产中提供?

提前感谢您的支持。  

此致、

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:
    感谢您关注 BQ76952。

    1.  根据数据表的第11.1.3节、  早期样品中已禁用电池平衡。  
    2. BQ76952将支持 多节电池的手动或自主同步电池平衡。
    3. 我们有一个适用于16节电池的 TI 参考设计(TIDA-010074)、其中 BQ76940是正在生产的15节电池监控器