请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 您好!
考虑将 BQ76952用于 我们的16节 电池组。 了解的内容
1.电池平衡功能是否可用于当前样本?
2.是否一次只对一节电池进行电池平衡?
3.我的应用仅需要电池 电压测量、电池平衡和 温度传感器测量。 具有用于所有其他逻辑的微控制器。 一项重要要求是 低工作电流和空闲电流。 是否有其他 IC 上可以执行所有这些作业的建议,这些建议 已在生产中提供?
提前感谢您的支持。
此致、
Anil