This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:用于6 DDR4 IC 的 VTT 和用于6 DDR4 IC 的 REF 的 REFOUT

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872129/tps51200-vtt-for-6-ddr4-ic-and-refout-for-ref-of-6-ddr4-ic

器件型号:TPS51200

您好!

您能告诉我以下用途的可用性吗?

VTT --> 6 DDR4 IC

REFOUT -> 6个 DDR4 IC 的 REF

TPS51200可支持多少个 DDR4组件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    不同的 DDR4 IC 需要不同的 VTT 电流。  

    您能否检查每个 DDR4 IC 所需的 VTT 电流大小?

    DD4 IC 的 REFOUT 电流非常小。 TPS51200 REFOUT 可支持6xDDR4。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    每个 IC 的电流为300mA。

    是否有任何用于 REFOUT 的基准电路?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    总 VTT 电流为1.8A。 可以让一个 TPS51200支持6个 DDR4 IC。  

    TPS51200 REFOUT 信号应连接到 DDR4 VREF。  

    谢谢