This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62748:数据表似乎存在剪切/粘贴错误

Guru**** 2513765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62743, TPS62748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890272/tps62748-datasheet-appears-to-have-cut-paste-errors

器件型号:TPS62748
主题中讨论的其他器件:TPS62743

您好!

TPS62748数据表第7.3、7.5和9.2.3节似乎包含与 TPS62743/TPS627431相关的数据、而不是与 TPS62748相关的数据。
具体而言、我希望澄清第7.3节中表中的 IOUT 行对于 TPS62748应该是什么样的。

我还应该提到 的  是、TPS62743/TPS627431数据表在第7.3节中的表中也有令人困惑的 IOUT 行(可能第一行应该是62743、第二行应该是627431?)。

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62748.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62743.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我正在与我的团队合作解决问题。 我将尽快向您更新这些更改。 关于 第7.3节中的 IOUT 行、它应该只是输入错误、但让我也在内部与我的团队进行交叉检查。

    感谢您的理解!

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我与我的团队就您的问题进行了简短的讨论。

       TPS62748 数据表第7.3节中的 IOUT 行 只是一个键入错误。 这些值保持不变。 其他意见将转交给负责的团队、我们将做必要的工作。  

    我希望这澄清了你的问题,因此我现在要结束这一职务。 如有必要、请随时重新打开。

    此致、

    Febin