This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088-Q1:需要升压电路的原型或评估板来确认 IC 和电路设计的适用性

Guru**** 1782410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088-Q1, TPS61088, TPS55340, TPS61178
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890689/tps61088-q1-need-prototype-or-eval-board-of-boost-circuit-to-confirm-suitability-of-ic-and-circuit-design

器件型号:TPS61088-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61088TPS55340TPS61178

我需要3.65-4.1vdc 升压至12.6vdc @ 1.25安培、以偶尔切换锁存螺线管继电器。

TPS61088-Q1看起来非常理想、我正在寻找一家能够制造少量预量产原型(2-10)或评估板的公司、以便在我们的制造规模上升之前测试电路。

谢谢

Paul Donahue

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    12.6V 已经是 TPS61088的最大输出电压限制。

    您还可以在设计中使用 TPS61178或 TPS55340。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    关于您对评估板的疑问、我们会在我们的网站上销售这些评估板:

    http://www.ti.com/tool/TPS61088Q1EVM-037

    我希望这些功能可以帮助您验证您的设计。