This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:LM5020 - TIDA-00711 (TIDUCO3A)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5020, TIDA-00711, PMP21488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872779/lm5020-lm5020---tida-00711-tiduco3a

器件型号:LM5020
主题中讨论的其他器件: TIDA-00711、PMP21488

大家好、基于 LM5020的 TIDA-00711是一款隔离式50W 直流/直流转换器。 然而、在设计文档第6页的原理图中、直流输入接地被标记为 PGND、主次级12V、3A 回路也被称为 PGND!!!

如果输入接地与次级接地相同,那么它是否是隔离式直流/直流转换器?

此致

Atul Bhakaye2e.ti.com/.../LM5020_5F00_design_5F00_tiduco3a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    感谢您的提问。  这是一种误解。 LM5120可以实现隔离式转换器、但也可以实现非隔离式转换器。  隔离式还是非隔离式只是输入和输出之间是否存在隔离边界。  如果您使用光耦合器将输出反馈到输入侧的 IC 中、如 PMP21488中所示、您将拥有一个隔离式电源。

    希望这能澄清。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao Xi、

    感谢您快速回复。 是的、它澄清了我的疑问。 再次感谢。

    能否使用 Webench 使用 LM5020MM-1设计隔离式电源?

    此致

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    首先、很抱歉出现了拼写错误 LM5120、它实际上是一个不同的部分、而我指的是 LM5020。    

    遗憾的是、我们目前似乎还没有 Webench 介绍 LM5020。 但是、我们确实在 TI.com 上的 LM5020产品文件夹下发布了 PSpice 和 Tina 模型。  请将其用于您的设计。

    谢谢、

    Youhao