This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:电感器选择

Guru**** 2537630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872763/tps54302-inductor-selection

器件型号:TPS54302

您好!

根据 TPS54302数据表、输出电感器的最小值(Lmin)通过如下公式8计算得出。
如果在以下条件下计算 Lmin、将给出8.65uH。

-条件
VOUT    = 1.8V
VIN (最大值)= 5.5V
种类    = 0.35
Iout    = 1A
Fsw     = 400kHz
最小    值= 8.65uH

另一方面、如果使用 WEBENCH 电源设计器、则会给出3.3uH 的电流。 那么、您能告诉我哪一个结果是正确的吗?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    公式中的 Iout 是 IC 的最大 Iout、而不是应用输出电流、因此应使用 Iout=3A 进行计算。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lishuang-san,

    感谢您的快速回复。

    实际使用的最大输出电流为1A。 为什么 IOUT 应为3A?
    我认为有必要考虑电流限制的理解是否正确?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    内部环路参数设计基于3A 计算得出的 L 和 Cout 间隔范围。 如果您使用1A 来计算 L、则系统可能不稳定。 此外、1A 计算得出的 L 较大、这意味着 DCR 将更高、因此损耗将更高。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lishuang-san,

    感谢您提供信息。

    我知道。

    此致、
    加藤