请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24616 您好、TI、
我发现1s (4.2V)电池的 BQ24616充电器有问题。 当我关闭/断开适配器时、它会在2秒内完成对 BATDRV/引脚控制的 Q4 (BATFET)的完全开启。 在此期间、系统(VSYS)仅通过 Q4二极管供电、这会导致 VSYS 下降0.8V。 当测量 BATDRV/引脚上的电压时、它 会立即从 ACN 电压降至 ca 4V、然后在 ca 2秒内保持该值、然后下降至0V、最终完全打开 Q4。 这种较长的"死区时间"是正常现象还是我的设计中存在任何问题?