This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:从适配器切换到电池电源之间的延迟

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871816/bq24616-delay-between-switching-from-adapter-to-battery-power

器件型号:BQ24616

您好、TI、

我发现1s (4.2V)电池的 BQ24616充电器有问题。 当我关闭/断开适配器时、它会在2秒内完成对 BATDRV/引脚控制的 Q4 (BATFET)的完全开启。 在此期间、系统(VSYS)仅通过 Q4二极管供电、这会导致 VSYS 下降0.8V。 当测量 BATDRV/引脚上的电压时、它 会立即从 ACN 电压降至 ca 4V、然后在 ca 2秒内保持该值、然后下降至0V、最终完全打开 Q4。 这种较长的"死区时间"是正常现象还是我的设计中存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

      拔下适配器时、请获取 VCC、ACDRV、BATDRV 和 SYS 电压的示波器捕获。 在关闭 ACDRV 后、从开启 BATDRV 开始的延迟前的中断为30ms、但仅在达到睡眠阈值后。 您的输入电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我们发现、我们的问题在于电路中使用的 DClink 的输入容量很大(尤其是在移除适配器电源后放电缓慢)、当 DCDC link 电容器被移除/短路时、BQ24616在适配器和电池之间的切换速度与数据表中描述的完全一样快。