This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5009:单独更改每个(9ch)单色 LED 亮度

Guru**** 2815035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870735/lp5009-change-each-9ch-monochromatic-led-brightness-individually

器件型号:LP5009

大家好、团队、

我想确认这个器件用例。 客户尝试将此器件用于 9个单独的单色 LED。

是否可以单独更改每个 LED 亮度?

在 DS page 22中、亮度只有4个电阻器(RGB 作为一个电阻器?) 我假设可能很难更改每个 LED 的亮度。

谢谢、

小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

        实际上、与每个通道对应的每个 LED 的亮度取决于通过将颜色混合寄存器值(Outx_color)乘以相关强度控制寄存器值(LEDx_Brightness)获得的乘积。 每个单色 LED 的 Outx_color 可能不同。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Charles-San、

    感谢您的回答。 简而言之、亮度=(Outx_color)*(LEDx_brightness)。 只有3 (4)个 LEDx_brightness 电阻器。 但是、有9 (12)个 Outx_color 电阻器。 因此、每个单色 LED 的亮度可单独定义。

    我的理解是否正确?

    如果这是正确的、您能告诉我如何计算亮度吗? (亮度电阻器显示的强度为%)

    例如、

    1) Out1_color = 80h (50%混合)、LED0_brightness = FFh (100%强度)与2) Out1_color = FFh (0%混合)、LED0_brightness = FFh (100%强度)。

    谢谢、

    小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    感谢您的回答。 简而言之、亮度=(Outx_color)*(LEDx_brightness)。 只有3 (4)个 LEDx_brightness 电阻器。 但是、有9 (12)个 Outx_color 电阻器。 因此、每个单色 LED 的亮度可单独定义。

    我的理解是否正确?

    是的。

    如果这是正确的、您能告诉我如何计算亮度吗? (亮度电阻器显示的强度为%)

    例如、

    1) Out1_color = 80h (50%混合)、LED0_brightness = FFh (100%强度)与2) Out1_color = FFh (0%混合)、LED0_brightness = FFh (100%强度)。

    我无法理解您的意思。 您能更清楚地说明您的要求吗? 如果您使用单色 LED、则无需注意颜色混合。

     

     

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Charle-San、

    对于第二个问题、客户希望更改每个单色亮度。

    在这种情况下、它们必须使用 Outx_color 来更改亮度、因为 LEDx_brightness 对于每个通道并不是独立的、亮度可以与(Outx_color)*(LEDx_brightness)相关。

    在 LEDx_brightness 中是否有任何像%这样的指数来通过更改 Outx_color 来控制亮度?

    谢谢、

    小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

       在这种情况下、它们必须使用 Outx_color 来更改亮度、因为 LEDx_brightness 对于每个通道并不是独立的、亮度可以与(Outx_color)*(LEDx_brightness)相关。

       是的。 每个单色 LED 的亮度与 LEDx_brightness 有关。 如果 LEDx_brightness 是固定的、则 LEDx_brightness 中的%等于 Outx_color/(0xFFh)* 100%。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles-San、

    谢谢! 现在很清楚。

    如果我有任何其他问题、我将再次询问您的团队。  

    此致、

    小岛上的 Kazuki