This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022-Q1:采用 LM5022-Q1的 TIDA-01344 TI 参考设计

Guru**** 2520250 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01344, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871582/lm5022-q1-tida-01344-ti-design-with-lm5022-q1

器件型号:LM5022-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-01344LM5022

您好!

我计划在输入滤波、输入电压和保护部分中对输入电压范围10 - 100V 使用 TIDA-01344设计。 关于变压器、我看到在 TIDA-01344文档中、它支持高达100V 的电压。 请给出建议。

此致、

Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    感谢您的参与。  您是否询问变压器是否支持100V 输入? 如果这是你的问题,答案是肯定的。  只需注意其他可查看输入电压的组件的额定电压。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao Xi:

    感谢您的回答。 我很清楚变压器支持高达100V 的电压。 我需要有关 LM5022的建议、因为它支持高达60V 的输入电压。

    我想在 Vin 上提供电阻分压器网络、并相应地更改保护和滤波。

    在这方面,请建议我:

    此致、

    Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    是的、您需要通过添加线性电路(小而高的电压 NPN 和~12V 齐纳二极管)来保护 VIN 引脚、如下所示。

    http://www.ti.com/tool/PMP20745

    谢谢、

    Youhao