This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:充电电流始终为0A

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889647/bq25703a-charge-current-always-0a

器件型号:BQ25703A

大家好、我遇到了有关 bq2570342 BATFET 的问题。

我以前在 EVM 上测试过代码、它运行良好。

我的选项步骤:

1.将0x020E 写入[0x01/00] //输出低功耗

2.将0x40D0写入[0x05/04]//充电电压12.6V

3.将0x0300写入[0x03/02]//充电电流768mA

4、将0x2B00写入[0x0D/0C]//最小系统电压11V

5.将0xE0FF 写入[0x3B/3A]/ADC 选项

但当我在自己的电路板上使用它时、BATFET 完全关闭、PMOS 栅极电压为11V

这使得我的电路板无法为电池充电、电流始终为0A。

我已经阅读了数据表、其中显示了 CELL_BATPRISZ 引脚何时被拉至低电平以指示电池移除并将禁用充电。

CELL_BATPRISZ 引脚仅在电路板上拉至接地、因此我无法采用更多选项。

但我 以前在自己的电路板上成功运行了代码、这个引脚是否真的影响充电器或必须上拉?

在这两个选项之后、我找到了我的板不起作用:

1.我让 电池的正极和负极相互连接;

2.我已通过将0x35[6]写入1来复位 IC 寄存器。

就这些。

那么、我如何才能找到充电器不工作的原因呢? (电流= 0)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您将 CELL_BATPRESZ 引脚拉低至 GND 时、充电器会将此事件识别为电池移除。 在这里、充电器自动禁用 BATFET。

    您必须将该引脚上的电压保持在 表1或其附近。 数据表中的电池单元配置。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果我的原理图设计如此(CELL_BATPRESZ 直接接地)、那么没有任何方法来打开 BATFET?

    或者、是否有任何其他想法来实现我的充电功能、并且我的硬件无法更改状态。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有其他方法。 硬件必须改变以启用充电和 BATFET。 CELL_BATPRESZ 引脚的说明被清除以禁用充电

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我将听从您的建议。

    再次感谢!