This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:采用 UCC28180的 PFC 2.5KW 设计

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872366/ucc28180-pfc-2-5kw-design-with-ucc28180

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: UCC28070

大家好、

我们希望使用 TI 的 UCC28180设计 PFC。

输入交流电压的规格为90V 至260V。

输出电压规格为380V、功率为 2.5KW。

我们希望使用一个 PWM IC 来控制两个 PFC 模块。

您能否检查是否可以应用所连接的电路。

此致

e2e.ti.com/.../PFC_5F00_UCC28180.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,李乔,一位专家  明天就会回来。——邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho Li、

    我不建议使用一个 UCC280180来控制两个升压 PFC。 这是因为您这里没有任何电流平衡控制器、并且只能控制一个电流和电压相位、这样、狭缝 PFC 将影响主 PFC。

    我建议使用 UCC28070来实现原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     David Huang33、您好!

    感谢 您的快速回复。

    此致