This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015-Q1:数据表中的拼写错误

Guru**** 2382550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887366/lmr36015-q1-typo-in-datasheet

器件型号:LMR36015-Q1

大家好、

在数据表中、第8页上规定了26µA μ A 的输入电源电流(ISupply)。
第33页的图显示了从19到32mA (!)的图。 哪一个(µA、mA)是正确的?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    感谢您的指出、我认为您是对的、我将与我们的团队再次核实、并尽快向您提供反馈。

    谢谢

    Daniel LI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、Daniel

    您是否收到了团队的任何反馈?

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom:

    还没有、我将再次检查。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    IQ 显示它是 LMR36015F (F=FPWM)待机电流、因此它是对的、它是 mA。

    谢谢