This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24003:在无电池或预充电电池连接条件下的加电运行

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24003, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887385/bq24003-operation-at-power-on-with-no-battery-or-pre-charge-battery-connection-condition

器件型号:BQ24003
主题中讨论的其他器件: BQ24040

bq24003是否有数据表运行流程中没有说明的任何操作?

例如、电池检测等...

我想知道加电时序 bq24003输出运行、尤其是在没有电池或预充电电池连接的情况下。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    BQ24003是一个较旧的器件、因此信息非常有限、超出了 d/s 中的信息范围 如果您愿意切换、BQ24040是一款更新的器件、可提供有关电池检测例程的信息(d/s 的第8.4.12节)。  

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick San、

    感谢你的答复。
    现在、我们使用 bq24003的客户询问了 bq24003上电时序操作。 因此、我们不愿意切换器件。

    如果 您有任何信息、我想知道数据表中未描述的 bq24003上电时序操作。

    您能不能给我提供电池检测功能等信息吗?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kohei、

    客户是否遇到问题并寻找其他信息来解决或了解问题?

    如果是、您能描述一下他们遇到了哪些问题吗?

     

    有关该器件的信息仅限于数据表中提供的内容。  但这是一款较旧的器件、于2000年发布、与较新的锂离子充电器不同。

    BQ24003的启动具有预充电、恒定电流和恒定电压以及终止功能。  

    预充电电流限制为60mA、并基于0V 至2.9V 的电池电压。  

    恒定电流相位范围为2.9V 至4.2V、电流由电流感应电阻器设置。  

    恒压阶段从4.2V 开始、此时电压不会增加、电流将随着电池充电完成而降低。  

    终止有两种可能的条件、即由 TMR SEL 设置的最大充电时间或最小电流。  电压逐渐减小期间的最小电流降至恒定电流的20%左右。  此时、一个22分钟计时器开始、计时器到期时充电终止。  单独的充电计时器可设置为3小时、4.5小时或6小时。

     

    终止条件不同于当前器件中使用的条件。 BQ2404X 系列在以下方面有所不同:

    1)    电池电压低、低于0.8V 是短路情况、电流低于预充电电流。

    2)    预充电至快速充电转换点被更低至2.5V

    3)    终止基于电流、通常仅为快速充电的10%。 无22分钟计时器。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick San、

    感谢您的支持。
    之后、我们确认客户的问题是由其外部电路引起的。

    我对 POR 延迟还有另一个问题。

    POR 延迟在数据表中为1.2ms 至3ms。

    此延迟是否是在 Vcc 电压超过启动阈值后器件开始运行的时间?

    例如、添加 Vcc 后、充电电流是否在 POR 延迟时间之后开始流动?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    是的、 在 POR 延迟之后、只要 VCC 处于欠压 /过压阈值内、器件就会开始运行。 如果您对此器件有任何其他疑问、请告知我们。

    最棒的