This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:恒定电流环路和用于输入/输出功率限制的 SS 引脚

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, INA213, LMV431A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889467/lm5176-constant-current-loop-ans-ss-pin-for-input-output-power-limiting

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: INA213LMV431A

尊敬的*:

我们正在使用 LM5176设计降压/升压电源、并希望将输入功率限制为25W。 我们将在输入电流下使用 ISNS。

正常运行时的输入电压范围为12V 至24V、而 UVLO=9V 和 Vhys=1V、对于 VIN 高电平、我们允许+3V

因此、输入电压范围为9V 至27V。 为了将输入功率限制为25W,并且如果 RSNS 恒定,那么我们在不同的输入电压/电流中有不同的 Rsns 压降,这些压降将满足25W 的要求。

例如、12V 最大输入电流为2A、24V 为1A、依此类推。 如果我们针对较低的电压(例如12V 2A)调整 Rsns、则这将不适用于24V。

是否可以通过 DAC 和 ISNS 输入电流来控制 SS 引脚、以限制 LM5176的输入功率?

或者是否有更好的方法来限制 LM5176的输入功率?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、d_zero

    感谢您提出问题并在设计中使用 LM5176。

    不建议使用外部电源下拉 SS 引脚。但是 ISNS 引脚可用于限制输入电流。 请参阅下面的原理图。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    您是否有可能解释建议的电路是如何工作的?

    1) 1) INA213具有50V/V 增益-> Vo_INA 的输出电压为50* RCS *通过串联电阻的输入电流。

    1A) RCS 的最佳选择是什么? 除了功率耗散和压降之外、还有什么限制吗?

    2) 2) LMV431A 是一款并联稳压器 ,我们根据 RFBT RFBB、5.7k 和 Vo_INA 来调整 Vo_SR (聊天模式引脚电压)=   

    2a)如何计算 Vo_SR?

    2B)如何选择 RFBT 和 RFBB?

    2C)为什么串联 DAC 电阻为5.7k?

    2D) 0r 和10nF 的用途是什么?

    2E)是否有理由使用20k RES 值和100Ohm RES 值?

    此致、
    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    其基本理念是通过电流感应放大器感应输入电流(可根据需要作为不同的 IC)。 假设放大器的输出为0V 至5V、则反馈电阻器用于将电压降至基准电压。 当电流感应信号电压高于基准电压时、电压基准下拉 ISSN-引脚、使内部平均环路电流环路接合并限制输入电流。

    20kOhm 值只确保电压基准不超过额定电压。 100欧姆电阻允许 ISNS=和 ISNS-引脚上出现小压降。 10nF 是基准的反馈环路、并确保在触发电流限制时可进行可靠运行。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett