This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:使能/ UVLO、迟滞、VIN/VCC

Guru**** 2558980 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889386/lm5176-enable-uvlo-hysteresis-vin-vcc

器件型号:LM5176

尊敬的*:

我们正在设计 LM5176的原理图、并有一些问题。

正常运行时的输入电压为12V 至24V。

1) 1)为了使 VCC=7.35V、需要对 Vin (引脚28 QFN)施加什么最小电压?

VIN = Vcc + Vs + Vinternal

VS ->串联阻断二极管上的压降

Vinternal ->内部线性稳压器上的压降  

我们不使用连接到 Vout 的 BIAS 引脚、也不提供偏置电压-> BIAS 为 NC (未连接)

2) 2)将 BIAS 引脚连接到 VIN 引脚是否合理?

3) 3)如果我们不使用 BIAS 引脚且 UVLO 设置为9V、那么我们是否需要串联阻断二极管?

4)在第23页的 DS (在典型应用8.2.2.9下)中,EN/UVLO 迟滞选择为0.8V,原因是什么? 为什么您没有选择0.4V (较低)或1.6V (较高)?

5)我们希望 LM5176在 Vin=10V 或更低时关闭、且迟滞为0.8V、则开启电压为 UVLO+Vhys

=10V +0.8V 是这样吗?

6)如果我们使用额外的 Rs (串联电阻器连接到 EN/UVLO 引脚、如 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/680351/2506288?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lm5176%2520uvlo%2520hysteresis#2506288)

那么如何计算 UVLO 和 Vhys?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、d_zero、

    感谢您提出问题并在设计中使用 LM5176。1)

    当 VIN 电压高于 VCC 稳压器电压时、VCC 引脚将稳压至8V。 数据表的图4显示了 VCC 电压与 VIN 电压的关系。 由于您的应用具有12V 的输入电压、因此 VCC 引脚将调节至8V。

    2) 2)我不建议将 BAIS 引脚连接到 VIN 轨。 BIAS 引脚旨在降低 LDO 的功耗。 这适用于输出电压低于典型输入电压范围的应用。

    30、不需要阻断二极管。

    4) 4)这适用于他的评估板专为典型应用而设计。 可以根据所选的电阻器更改迟滞。 通过添加一个与 UVLO 引脚串联的电阻器、还可以增加迟滞。

    5) 5)它们的迟滞将根据所选的电阻器而变化。 我建议查看 LM5176快速入门计算器来计算正确的电阻器。

    6) 6)如果添加了串联电阻、则会按如下方式估算迟滞。

    Vhyst = Ihyst*(Ruw2+Rhyst)(Rhyst 是添加的串联电阻。 IHYST 为3.5uA)

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的反馈。

    1) 1)我是否希望稳压器在10V 时开启、在9V 时关闭、因此迟滞为1V 是正确的?

    2) 2)我正在根据 DS 计算每个 EQ2的 RUv2、RUV2 = 1V/3.15uA = 286kOhm  

    此外、我要根据 DS  RUV1 = 42kOhm 计算每个 EQ1的 Rv1、这是正确的吗?

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您可以使用随附的文档

    e2e.ti.com/.../UVLO_5F00_Resistor_5F00_Calculations.xlsx