This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085:TPS61085#39;s EN 是否具有迟滞电压

Guru**** 2534780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61085, LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872387/tps61085-whether-tps61085-s-en-has-the-hysteresis-voltage

器件型号:TPS61085
主题中讨论的其他器件: LMR14020

大家好、

请问 TPS61085是否具有 迟滞电压?

我的客户希望考虑使用 TPS61085。 但是、TPS61085的输入电压来自电池。 电池电压可能不是很稳定、有时 可能具有脉冲。 当 EN 与 Vin 连接时、由于 Vin 的脉冲或噪声、EN 的电压可能为低/高/低/高...

但是、如果使用具有 使能和可调节欠压锁定功能的 LMR14020 EN、则可以避免这种情况。 和使能不受脉冲和噪声的影响...

对于 TPS61085、我们是否具有此类功能来避免脉冲和噪声影响?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    感谢您与我们联系。

    TPS61085 EN 引脚高电平输入电压最小规格为2V、低电平输入电压最大规格为0.5V。 除非电池电压降至0.5V 以下、否则器件不会通过 EN 引脚禁用。 但是、输入电压 UVLO 上升和下降阈值彼此非常接近。 因此、当电池电压放电至接近2.3V 时、可能会发生器件开/关/开/关现象。

    由于 TPS61085是升压转换器、电感器位于输入端、因此输入电流是连续的、因此添加输入电容器来滤除电感器电流纹波将有助于降低输入电压纹波。

    客户是否已选择 TPS61085并绘制原理图? 您可以在此处分享该信息以供查看、并告诉我工作条件:VIN 范围、Vout、IOUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的回复。 客户现在正在选择器件、尚未做出决定。

    因此、TI 的大多数升压转换器没有启用和可调节欠压锁定功能、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    正确。 某些器件的 EN 逻辑高阈值和低阈值与 TPS61085非常相似。 Vin 引脚 UVLO 通常具有一些迟滞电压、如100-200mV。

    所需的输入电压范围、输出电压、输出电流是多少?