This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:VCO 与 GND 之间的作用是 rc0 &cC0

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890434/bq76920-what-is-the-purpose-rc0-cc0-between-vco-to-gnd

器件型号:BQ76920

您好!

我是否可以知道在 BQ76920中 VCO 与 GND 之间连接 rc0和 cC0的用途是什么?

谢谢、

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina、

    电阻器 rc0允许器件感测电芯1的底部。  根据瞬态的不同、它可以带回到电池中。  在进行平衡时、VC0引脚被拉至 VC1引脚、因此电阻也可实现正常运行。  电容器 cC0对输入进行滤波以避免瞬态进入引脚、它必须足够小、以便在平衡期间使引脚稳定以进行测量。

    当您考虑一个没有平衡的安静系统时、它看起来确实很奇怪。