This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012EVM:GUI 对 EVM 板没有影响/"库 n 和#39;t 更新寄存器 xxxx"消息

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5012EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870845/lp5012evm-gui-has-no-effect-on-the-evm-board-couldn-t-update-register-xxxx-messages

器件型号:LP5012EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

使用 LP5012EVM GUI 的任何操作都无效、只是窗口左下角有一条临时消息"无法更新寄存器 xxxx"(根据我尝试使用 GUI 修改的设置为 xxxx:CONFIG0、CONFIG1等...)

USB2ANY 固件已由 GUI 更新(在 GUI 首次启动时需要)

硬件 EVM 板配置:

J1:开路

J2:闭合

J3:闭合

J5:ADDR0 = GND / ADDR1 = GND (-> I²C 地址= 0x28)

J6:两个位置(启用/禁用)均已测试(我在 J6处于"禁用"位置的情况下接收到电路板)

J8:VLED 连接到3V3

J9:VBG = VLED;VR=VLED

USB2ANY 和 EVM 板之间的连接是使用提供的带状电缆并根据 LP50文档中的照片完成的。

当然、我检查了是否已连接 EVM (左下角的绿灯)

我还尝试在 GUI 中配置所有可能的 μ I²C 地址(0x28、0x29、0x2A、0x2B)、但没有成功

请注意、每次启动 GUI 时、我都会收到以下消息:

我每次退出 GUI 时都会执行以下操作:

我不知道我的问题是否与他们相关...

您能帮我使该 EVM 板正常工作吗?

此致

Y.