This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 升压转换器

Guru**** 2578955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61253A, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872535/step-up-boost-converter

主题中讨论的其他器件:TPS61253ATPS61022

尊敬的团队:

我正在寻找一个升压转换器、它可以在5V 时接受4V 输入和1.8A 输出。 限制因素是电路尺寸。 请根据我的要求推荐外形尺寸最小的解决方案、包括外部电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaseer、您好!

    请考虑使用 TPS61253A 和 TPS61022。 谢谢。