This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1708-SP:UC1708的旁路

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890603/uc1708-sp-bypassing-for-the-uc1708

器件型号:UC1708-SP
主题中讨论的其他器件:UC1708

UC1708数据表显示了一个10uF 电容器

并联一个47 μ F 钽电容器、该电容器从芯片的 VCC 接地。

如何确定应用中 IC 的需求。  我在 UC1708中的两个驱动器中只有一个、并且在450kHz 下以大约2000pF 的 Ciss 驱动 MOSFET。

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    我将帮助您提供我的最佳估计值、并尝试解释我的流程。希望您在看到我的方法后能够了解您需要什么。

    假设您驾驶的车辆多达20个、并有您解释过的 Ciss。

    这意味着您所需的电荷= 2000pF * 20 = 40nC

    假设您在器件输入端使用57uF 的电容、电容导致的电压变化为:

    40nC/57uF ~ 0.7mV

    在大约10 mOhms 的情况下、电阻的 ESR 变化为:

    0.01 * 3A (最大电流尖峰)= 30mV。

    ~30.7mV 的变化不会听起来很糟糕、对于20V 的电源来说相当稳定。  

    注意事项和警告:

    较慢的驱动器会将 ESR 产生的尖峰改变相当大的一个位。

    我没有考虑可能也会发挥作用的 ESL、但大多数电容器不会对此进行规格说明。 这意味着10 μ F 的陶瓷电容器将非常重要、并且可能会导致根据计算得出的某种程度的误差。

    总而言之、我认为一个10uF 电容器加上一个47uF 钽电容器有可能为这个示例提供所需的旁路。

    使陶瓷电容器尽可能靠近 Vin 电源和返回接地。 这对于降低会导致您产生问题的噪声和接地回路至关重要。

    谢谢、

    Daniel