This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:BQ25700A 电池存在检测

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889430/bq25700a-bq25700a-battery-presence-detection

器件型号:BQ25700A

大家好、

BQ25700A 能否检测电池本身是否存在? 您是否有任何想法通过 bq25700A 进行电池存在检测? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hollis、

    BQ25700A 本身无法检测到电池是否存在。

    您可以尝试以下几种操作:

    1) 1)如果您有外部电路可以检测电池是否存在、则可以使用该电路将 CELL_BATPRESZ 引脚拉低。 这将通知充电器电池已被取出。

    2) 2)或者、我已经看到其他客户将电池的集成热敏电阻(如果电池有)与 N 通道一起使用。 CELL_BATPRESZ 引脚上的 MOSFET、如果移除电池、该 MOSFET 将导通。 这实际上与(1)具有相同的响应。

    3) 3)当 IBAT 电流非常低且 VBAT 电压处于调节电压时(使用充电器的集成 ADC)、您可以禁用充电并使用 EN_ship_DCHG 位在 SRN 节点上施加一个小的下拉电流、然后重新检查 ADC VBAT 值。 如果压降明显、则很可能是电池被取出了。 这种实现在固件方面更复杂。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joel。