This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3806:检测时间

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871936/tps3806-detection-time

器件型号:TPS3806

如何使用 TPS3806J20DBVR 减慢检测时间?
是否可以通过在 LSENSE 引脚和 GND 之间添加电容器来降低速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用指南 向电压检测器添加复位延迟 来实现此延迟。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhinav-san。

    感谢你的建议。
    我理解您的建议。

    我想延迟 VIT -。 即输出的下降沿。
    使用缓冲器作为逆变器缓冲器并添加电容器。 是否可以添加逆变器缓冲器?
    是否有更简单的方法?

    山田。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamada-San、

    对于此应用、我建议使用延迟时间可调节的器件、该器件可通过电容器进行定制。 不过、您可能只需在 LSENSE 和 GND 之间使用一个引脚即可延迟。

    谢谢、
    Abhinav。