This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMIC DVS 阶跃1或2mV

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40422, LP87565-Q1, TPS544B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890067/pmic-dvs-step-1-or-2mv

主题中讨论的其他器件:TPS40422LP87565-Q1TPS544B20

您好、先生、

请帮助查找低 DVS 步进 PMIC。

TI PMIC VOUT 0.75V +-20%,SENSE 引脚,I2C 控制 DVS 步长1或2mV

或者您的 PMIC DVS 步进最小值是多少? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否在寻找单路输出电压稳压器? 或者、您是否正在为特定用例寻找更全面的 PMIC 样式解决方案? 您正在寻找什么负载电流、稳压类型(LDO 与降压)、效率等?

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    我们需要 I2C 控制的两个降压输出:电压范围 :0.75V +/- 20%、DVS 阶跃:1或2mV、电流:1.5A、差分感应反馈。

    –通常7-8位电压控制足以产生高质量的正弦波
    –1-2mV 步长将允许我们生成10mV 和更大的正弦波

    实际上、我们需要对 芯片进行一些电源测试。 您是否拥有此类 PMIC?

    •我们希望通过从 CPLD 向电源发送一系列 I2C 命令来生成低频电压纹波:
    –纹波频率:1-10 KHz
    –纹波值(p-p):10mV 至200mV
    –纹波波:正弦波、三角波、方波
    •我们希望通过将高频电压噪声与电源电压混合来应用高频电压噪声:
    –噪声频率:100kHz - 10MHz
    –噪声值(p-p):10mV 至200mV
    –噪声波形:正弦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我没有想到会为您的情况提供完美的解决方案、但如果您可以使用单输出降压转换器、则可以查看 TPS544B20 (单降压转换器)或 TPS40422 (单降压控制器)、尽管它们是20A 降压转换器。 如果您必须使用单个 PMIC 器件、则可以查看 LP87565-Q1、但该器件也不适合您的请求。

    此致、

    Layne J