This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5005:故障时引脚3和放大器附近的损坏情况;4附近。 续流二极管短路。

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890544/lm5005-damage-case-near-pins-3-4-on-failure-free-wheeling-diode-shorted

器件型号:LM5005

工业应用。 开关电源(90至240VAC 输入)以48VDC 供电、12v 输出0.9A、约300kHz。 续流二极管、电流为2A 时的额定电压为60V。 电路输出为两个3.3V 和5V 稳压器提供馈电。 当电路发生故障时、引脚3和4通常会损坏芯片外壳、连接5和3伏稳压器的二极管会短路(B360A-F)、也会损坏。 更换损坏的稳压器和二极管、电路正常工作。 我有大约20个板出现了故障。 这种情况仅发生在运行220VAC 的中国和印度、而不是欧洲和其他地方。 迄今为止没有120VAC 型号。 有什么建议吗? 谢谢 Mike

e2e.ti.com/.../42422U.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    通过与原理图中的 webench 设计进行比较、我可以看到、不同之处是输出电容器为22uF 而不是3x10uF。 这可能是可以的。  

    此外、通常 C110的值比 C109小得多、这意味着该值通常应以 pF 为单位。 我在这里连接了 webench 设计

    但我认为、您的设计中可能会发生的是 VIN 引脚上的某种过压情况。 由于您的输入为48V、因此最坏情况下正常振铃的瞬态为2x48V = 96V。 因此、这可能会发生并损坏 IC。 因此、您也会看到 IC 和二极管中的损坏。  

    要获得这些类型的瞬态、通常需要在48V 电源和热插拔 IC (例如、插入连接器)之间使用某种导线(电感)。 此热插拔事件上的振铃可能会导致 IC 的损坏电压。  

    缓解这种情况的一种方法是添加 TVS 二极管以保护 IC 的输入、或者在48V 电源上实现一些软启动功能

    http://www.vishay.com/docs/87606/87606.pdf

    理想情况下、您需要一个最大绝对电压为80V 的转换器、使其与 TVS 最大钳位电压保持一致。  

    谢谢、我希望这会有所帮助

    -Arief